0101

Yangına karşı güvenli kablolar üreten Türk Prysmian Kablo, Afumex™ serisi kablolarla can ve mal güvenliği sağlıyor

Kategoriler: Corporate 

Dünya kablo sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu ve Türk kablo sektörünün öncü kuruluşu Türk Prysmian Kablo, elektrik kaynaklı çıkan yangınlar için ürettiği Afumex™ kablolar ile can ve mal güvenliği sağlamaya devam ediyor.

14/09/2021 - 09:00 AM

Yenilikçi vizyonuyla yatırımlarını sürdüren şirket, ürün portföyünde yer alan Afumex™ kablolar ile olası yangınlarda ortaya çıkabilecek kayıpları minimum düzeye indiriyor.

Son aylarda yaşanan ve ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları, kişi ve kurumlara bu afete karşı her zaman ve her alanda bilinçli ve tedbirli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yapılan araştırmalar, özellikle binalardaki yangınların önemli bir kısmının elektrik kontağından ortaya çıktığını gösteriyor. Yangına karşı güvenli olmayan, kalitesiz veya ömrünü tamamlamış kablo kullanımı da bu durumun en sık görülen nedenleri arasında bulunuyor. Uzun yıllardır bu konuda gerçekleştirdiği bilinçlendirme çalışmaları ile sektöre öncülük eden Türk Prysmian Kablo’nun Mudanya fabrikasında ürettiği ve son dönemde gitgide artan elektrik kaynaklı yangınlarda oluşan can ve mal kaybını minimum düzeye indiren Afumex™ kablolar yenilikçi altyapısıyla en çok tercih edilen kablolar arasında yer alıyor.

“Yangından Korunma Haftası bir fırsat olmalı”

‘‘Bu yaz maalesef ülkemizde yangınlar açısından çok sayıda acı verici deneyim yaşadık” diyen Türk Prysmian Kablo Genel Müdürü Ülkü Özcan, “25 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan Yangından Korunma Haftası, hem kamu hem özel sektör tarafından bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmeli” dedi.

Özcan, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Küresel ısınmanın etkilerinden biri olan iklim değişikliğinin etkisiyle ve toplumun bilinçsizliğinden kaynaklı olarak, ne yazık ki doğada birçok yangın ortaya çıkıyor. Türk Prysmian Kablo olarak sürdürülebilirlik bakış açımız doğrultusunda bu yönde bilgilendirme çalışmalarımıza devam ederken; okul, hastane, AVM, toplu konut gibi insanların toplu olarak da bulunduğu yerlerde, kablo kaynaklı çıkabilecek yangınların sayısını minimum düzeye indirmek ve olası bir yangın anında, ortamdan kaçış imkanı sunmak üzere geliştirdiğimiz Afumex™ kablolar ile dikkat çekiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak ortaya çıkan Afumex™ kablolarımız olası bir yangında oldukça önemli ve büyük bir rol oynuyor. Türk Prysmian Kablo olarak her durum için kablo çözümleri sunmanın yanı sıra, güvenli kablo çözümleri konusunda sektörümüzü bilinçlendiriyoruz ve kalite algısını her daim yukarı çekmeyi hedefliyoruz.”

Düşük duman yoğunluğu ve sıfır gaz salınımıyla güven sağlıyor

Türk Prysmian Kablo’nun uzun yıllardır Mudanya fabrikasında ürettiği Afumex™ kablolar, elektrik kaynaklı yangınlarda oluşan can ve mal kaybını minimum düzeye indiriyor. Olası bir yangın ortamında bu kablolar, alevin yayılmasını önlemekle birlikte zehirli gaz da çıkarmıyor. Afumex™ kablolar, düşük duman yoğunluğu, sıfır zehirli gaz salınımı ve gösterdiği yüksek yangın performans sayesinde olay yerinin boşaltılması konusunda yardımcı bir rol oynuyor.

İstanbul’daki her 10 yangından 7’si elektrik kontağından çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, 2020 yılında İstanbul genelinde çıkan 17 bin 697 yangının yaklaşık yüzde 26’sının elektrik kaynaklı olduğu görülüyor. Elektrik kablolarının standart dışı, kalitesiz ve yangına karşı güvenli olarak üretilmemesi ise ortaya çıkan maddi hasarın katlanmasına neden oluyor.

Afumex™ kablolar, Dubai’den İstanbul’a her yerde

Dubai Metrosu, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa (Dubai), Guggenheim Müzesi (Bilbao), Wimbledon Tenis Kortu, Hamburg Havaalanı, Santral İstanbul, Kanyon AVM, Bursa Acıbadem Hastanesi gibi birçok yapı, kamu binaları ve evlerde yangın güvenliği, enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe dünya lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olan Türk Prysmian Kablo’nun ürettiği yeni nesil Afumex™ kabloları ile sağlanıyor.